This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:配置网络不可见(有时!!)

Guru**** 2819695 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728163/cc3220moda-provisioning-network-not-visible-sometimes

器件型号:CC3220MODA

您好!

我创建了一个器件、该器件使用自定义 SSID 和 WPA 密码启动配置过程(AP 模式)、并在小屏幕上向用户显示该密码。  然后、用户打开他们的智能手机 WiFi 设置、并通过选择 设备屏幕上显示的手机网络名称来连接到设备。   他们打开浏览器并浏览设备上托管的配置网页、以浏览其家庭网络并输入网络密码。  器件随后完成配置过程、一切正常。

问题是、当我将设备发送到客户端时、它们在手机上看不到设备配置网络来连接到设备。

哪些因素可能会导致配置在我的办公室工作、但不能在他们的办公室工作?

谢谢!

Joe K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    假设设备在运行之前已经过功能测试、我只能认为它们从设备获得的信号电平太低、有时会出现在电话网络列表中。 与他们讨论装置的接近和放置。 也许可以重新查看您的射频布局/阻抗匹配、以实现潜在的信号优化。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我是否可以回答相关的问题。 如何在 CC3220MODA (具有集成天线的模块)上设置阻抗匹配?

    无法通过 π 型滤波器等对天线进行调优 如果天线的射频性能(谐振频率)受盖材料(天线近场处的盖电介质)影响。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。  我觉得 可能是这样的、但我在不同的地方尝试过、因为靠近路由器(干扰)和电话没有什么不同。   

    我确实解决了这个问题、下面是我发现的问题:

    • 将新固件刷写到器件中、从而清除所有配置文件。
    • 在测试期间配置器件后、配置文件将保存在 NWP 中。
    • 将设备发送到客户端办公室或家庭网络。  尝试在不同网络上进行配置。
    • 当我启动网络处理器(sl_Start)以开始配置时、NWP 默认倾向于尝试连接到已配置的网络。  
      我将配置示例用作基础、并进行了一些修改。  我尝试进入配置模式,但它一直处于尝试连接到先前 配置的网络的状态,这不允许它进入配置。  
    • 我可以在我的办公室重新配置它、因为它能够连接到现有网络的执行路径具有清除现有网络配置文件的代码。
    • 我已更新 SimpleLinkInitCallback 代码,使其在开始尝试重新连接到之前的网络之前进入 AP 模式。  然后、它可以擦除旧配置文件并准备接收新配置文件。

    这是一个棘手的问题!

    Joe K.