This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:在安装我们自己的证书后、无法再访问网页

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728009/cc3220mod-no-more-access-to-web-pages-after-installing-our-own-certificates

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:SHA-256

大家好、

首先,我想说的是,我们已用 SHA-256而不是 SHA-384协议重新签发了证书,我们可以签署映像,并将其下载到芯片上! 非常感谢您的支持(请参阅链接线程)。

唯一的问题是,现在网页不再可用!

http 服务器是否使用证书? 到目前为止、我们一直使用不带 HTTPS 的器件的 IP 地址(http://192.168.5.1)。  

我们缺少了什么?

文森特五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    如果您打算使用 HTTPS、请参阅 http://www.ti.com/lit/swru455 第8.8.2节
    如果不是,添加代码签名证书不应更改内部 HTTP 服务器的操作

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经从 SDK 2.20导入了该项目、现在它正在工作。