This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:如何添加配置文件

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727551/cc3220-how-to-add-profile

器件型号:CC3220

API GET 请求的 ajaxCall 函数中的 URI 应该是什么?

例如、我要为 __sl_G_N.A.运行 get 请求 以下是 ajaxCall 格式:

ajaxCall ('应该是什么?'、"Get"、"_sl_G_N.a"、RESPONSE_FUNC);

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不确定 ajaxCall 的实施情况...
    请参阅 http://www.ti.com/lit/swru455 第8.4节

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    第8.4节似乎用于 POST 调用、它记录了必须请求的 URL。 例如、它提到对于 Ping 请求、应为/api/1/netapp/ping;对于 IP 配置、应为/api/1/netapp/netcfg_sta、/api/1/netapp/netcfg_sta_ipv6或/api/1/netapp/netcfg_ap;对于 WLAN 配置文件、应为/api/1/wlan/profile_add 或/api/1/wlan/profile_p2p.
    但是、对于 Get 请求(第8.5节)、它不提供该信息。 例如、我不知道要为网络信息获取请求__sl_G_N.A.放置什么 URL 您能帮您找到 Get 请求的相应 URI 吗?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅第8.5.9节"显示配置文件信息"。 目标为令牌名称的 HTTP GET 请求可能会检索令牌值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

        您无需使用 ajexcel。

        只需在网页中提及令牌名称(例如  :__sl_G_N.a)当您在浏览器中输入本地 IP 地址时,按 Enter 按钮,当浏览器向您的服务器发送 GET 请求时,表示在 加载网页时令牌名称(__sl_G_N.a)已替换为。您可以看到响应数据。

    
    
    
    
    
    
    测试 
    
    
    
    IP 地址=__SL_G_N.A
    
    

    另一种测试方法。

        在 URL 字段中打开任何浏览器、键入您的本地 IP 和令牌名称

     例如 :192.168.4.107/__sl_G_N.C