This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL18XXCOM82SDMMC:为内核4.9构建驱动程序

Guru**** 1955510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/725767/linux-wl18xxcom82sdmmc-build-the-driver-for-kernel-4-9

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC

工具/软件:Linux

您好!

我想知道如何使用4.9.y 分支内核启动和运行 WiLink。

我有 TI Sitra (AM335X) SOC 和 WiLink1801MOD。

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于任何原因、您不想使用开箱即用的支持 WiLink 的 Processor SDK? SDK4.03基于 K4.9。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是一些原因
    1) 1)我们使用的是产品的主线版本。
    2) 2)我们的产品已经过良好的测试。
    3) 3)我们还以比供应商 SDK 更快的速度在主线中获得安全补丁修复。

    我知道、4.4.y 分支中需要 w.r.t 8.7.3。 在4.9分支上有什么呢?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    实际上、所有最新的驱动程序补丁都已发送到主线、应该已经是 v4.9的一部分。
    WiLink 应该可以正常工作。 只需确保使用最新的固件文件(wl18xx-FW-4.bin、当前版本为8.9.0.0.97)

    对于 v4.9内核、您应该只构建内核中树内的驱动程序。 无需使用反向端口将它们构建为外部模块。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您提供信息。

    好的、这是好的、因为所有必需的东西都要推送到4.4.y 和4.9.y 分支的主线中。 这两个版本都是 LTS 版本、直到2022/2023进行维护  

    您能告诉我提交 ID 吗?或者从 WiLink 的角度来看、哪个版本的4.9.y 分支都有。

    选择相同的版本将是一个很好的帮助。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    实际上、大多数内核补丁已经在 v4.7中合并、因此对于 wilink8驱动程序、任何比此版本更新的内核都应进行更新。
    我很难给你一个准确的承诺。

    此致、
    Eyal
x 出现错误。请重试或与管理员联系。