This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用 UART 上的 Uniflash 对 CC3220MODA 进行编程

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728260/cc3220moda-programming-cc3220moda-using-uniflash-over-uart

器件型号:CC3220MODA

大家好!
遗憾的是、我没有得到一些时间、但今天我又尝试了通过 UART 进行连接。

之前、我阅读了建议的链接、并得到了以下方案(见图)。

结果与过去类似:未找到 CC3220、未读取存储器。

我认为原因很简单,但我找不到。 谁可以提供帮助?

Nikita