This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:支持6LoWPAN/RPL 和 WebSockets /CoAP

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, CC1350, CC1310, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/725787/cc3220sf-launchxl-6lowpan-rpl-and-websockets-coap-support

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200CC1350CC1310CC2630

大家好!

我们拥有基于 CC3200 MCU 的产品、这些产品通过 WiFi 利用基于 HTTP REST 的服务、事实证明这是正常的。 为了增强器件功能并降低成本、我们计划 迁移到其升级版本、即 CC3220SF、我们计划在应用层部署基于6LowPAN 的网络和 WebSocket /CoAP/MQTT。

在浏览几个 CC3220文档时、我发现它支持 IPv6、但无法找到任何有关6LowPAN 支持的跟踪信息。 虽然我可以找到其他一些 MCU 系列(如 CC2630、CC1310和 CC1350)已经为6LowPAN 提供了现成的支持、但我的问题是:

1.我们是否可以使用 CC3220建立基于6LowPAN 的网络?

2.是否计划在即将发布的 SDK 中使用?

如果不是、我们能否利用 现有示例应用在 CC3220上进行开发?

4.如果什么都不起作用、您能否向我们推荐一些具有良好功能、 尤其是安全性的可用 TI 产品、如 cc3220。

我们将等待您的宝贵答复、这将是一个巨大的帮助!

谢谢、致以最诚挚的问候-

Bhupendra Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhupendra Prajapati、

    6LoWPAN 是基于 IEEE 802.15.4标准(而不是 Wi-Fi 的802.11标准)的技术、旨在用作低功耗、超低吞吐量的技术、利用 IPv6等 Wi-Fi 优势。 网络层可能相似、但堆栈的物理层和数据链路层差别很大。 Wi-Fi 器件与6LowPAN 网络不兼容。 本6LowPAN 白皮书是一个很好的参考资料、其中讨论了一些差异: http://www.ti.com/lit/swry013

    您需要一个能够接受传入的6LowPAN 数据并对其进行重新组装以通过 Wi-Fi 进行通信的网桥。 我建议使用 CC1352或 CC2652、因为它们是 SimpleLink SDK 平台的一部分、因此您应该熟悉应用代码。 这些器件使用 TI-OpenThread 来支持6LowPAN。 SimpleLink Academy 上提供了使用 BeagleBone Black 实现 Wi-Fi 的边界路由器参考: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah:

    很抱歉、回复延迟、但您的回复为我清除了很多问题。 谢谢!

    谢谢、致以最诚挚的问候-

    Bhupendra Prajapati。