请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我获得了 CC3220SF-Launchpad、并尝试将 Code Composer Studio 上载到离线位置的程序0。
导入代码示例"empty_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS"
2.我用锤子图标创建代码。 项目已成功构建。
然后 点击闪烁按钮、LED2变为红色。 然后在控制台中,将显示以下消息:
Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:
目标复位
但 LED D7不会切换。 我在打开 Tera Term 时附加了跳线配置的照片、其中显示了我之前使用 Uniflash 上传的 outofthBox 工程。
在以下视频中、它提到了一些有关目标配置的内容、因为我没有指定路径上的文件、所以我无法执行这些操作:
www.youtube.com/watch
有人能告诉我我是否缺少一些信息?