This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用命令行检查 PC 与 CC3220SF Launchpad 的连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728418/cc3220sf-launchxl-use-command-line-to-check-pc-connect-with-cc3220sf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、香榭丽舍

我的客户询问 CC3220命令行支持是否检查 LaunchPad 连接。 我查看了 uniflash 用户指南、但它没有显示有关检查 launchPad 连接的任何评论。 我想与您再次核实一下。 您能告诉我命令行是否支持检查 launchPad 连接? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    Uniflash 中没有只执行此函数的实用程序。 您可以为 CSR 编写映像或遵循附录 A。 否则、PC 操作系统应具有用于检查连接的 COM 端口的实用程序。

    亚伦