This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:SOP 配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728397/cc3120-sop-configuration

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

你好

所部署产品的 SOP 配置是否与 CC3220MOD 相同、适用于 CC3120?

那么- SOP[2]=下拉、SOP[1]=上拉、SOP[0]=下拉、以便处于 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ 模式?

谢谢、

Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meenal、

    CC3120 SOP 引脚的功能与 CC3220不同。 请参阅 CC3120数据表中的第5.7节"恢复出厂默认配置"

    亚伦