This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:SimpleLink 主机驱动程序 STM32平台示例

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728549/cc3120-simplelink-host-driver-stm32-platform-example

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3100SDKCC3100

您好!

相关主题中、有人提到 CC3100SDK 中有一个适用于 STM32系列器件的示例、可用作 CC3120SDK 端口的基础。

目前是否计划为 CC3120SDK 和 DPL 创建/提供类似的平台示例?

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们没有 STM32主机驱动程序示例、但来自 CC3100的平台示例应该看起来非常相似。

    我建议使用 CC3100 SDK ( cc3100-SDK/platform/stm32discovery)中的示例作为 CC3120主机驱动程序的参考。 对 user.h 所需的更改应最少

    此致、

    Sarah