This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHCC3220MODASF:file.cmd 和 TCP 套接字

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728538/linux-launchcc3220modasf-file-cmd-and-tcp-socket

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Linux

您好!

我想问:

1.CC3220SF_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd 是否可以 再次修改? 如果可以修改,如何修改?

2.如果有一个板 cc3220 do server 和 两个板 cc3220 other do client:

  +例如: 两个板 cc3220 客户端 同时连接到板 cc3220服务器。

首先连接哪个客户端。

服务器如何知道客户机要 连接服务器的号码。

谢谢  

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    当然,您可以修改链接器(*.cmd)文件。 software-dl.ti.com/.../sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html 上的*。cmd 文件简介
    -如果您希望与 TCP 服务器建立多个连接,则需要为此目的设计服务器代码。 这意味着一个侦听套接字和多个客户端套接字。 与 TCP 服务器同时连接的数量取决于客户端套接字的数量。

    它不存在与同时类似的东西。 首先是首先连接的客户端。 服务器不知道将来要连接的客户端数量。 服务器只能在客户端尝试连接时接受或拒绝连接。

    1月