This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:在串行闪存中传输文件以用于生产的替代方法

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728452/cc3100mod-alternative-ways-to-transfer-files-in-serial-flash-for-production

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH

尊敬的所有人:

我叫 Apostolos。

我们在希腊经营一家小公司。 我们正在设计和编程原型。

现在、我们将测试 CC3100作为我们的 WiFi 解决方案、我们计划在我们的产品中使用它。 对于我们的测试、我们使用来自 ST 的 STM32F4 ARM MCU、移植已成功完成。

现在、我们将讨论主要功能。

对于 Web 服务器、我们需要传输串行闪存中的文件以满足 http 请求。

经过一小段搜索、我发现有两种方法可以将文件传输到串行闪存。

  1. 将 cc31xxEMUBOOST 与 uniFlash 软件结合使用
  2. 通过使用  simplelink 中的 FS API

为了测试第一种方法、我已经订购了一个板来与我的 cc3100 modBoost 板配合使用。 该过程看起来很简单。  

我还尝试从 http 服务器传输文件并将其写入串行闪存、但套接字缓冲区的1536字节限制会导致正确传输文件以保存文件时出现问题。

如上所述、作为一家公司、我们计划在生产中使用此模块。  

第一个问题是、当模块(cc3100mod)内嵌在我们的 PCB 上且生产数量要求自动化方式时、我们如何传输该模块中的文件?

我们是否必须将 每个 PCB 中的 cc31xxEMUBOOST 与特殊引脚连接才能下载文件、或者是否有其他更简单的解决方案?

提前感谢您

Apostolos