This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:需要实时 WIFI 扫描结果

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728193/linux-wl1837mod-need-to-have-realtime-wifi-scan-result

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我正在努力获取分析应用所需的内容。 为了进行分析、我需要获取 WiFi 接入点信息、并在实时发现时放置一个时间戳。 因此、我需要执行循环扫描、当模块接收到任何接入点的信息时、我需要接收这些信息。 目前、我尝试过的任何工具都只在扫描完成后给出响应。 因此、我批量接收接入点。 我以前曾使用过 CC3100MOD、现在我能够扫描并在接入点接收到接入点后立即输出它。 但就功能而言、此模块还不够。

我已经尝试过一些应用程序(NetworkManager / iw / airodump-ng ),但每个应用程序都与 nl80211层通信,这似乎是为了获得接入点的结果。

我已向下调到 wlcore/wl18xx 驱动程序层以查看发生的情况、驱动程序似乎正在发送 CMD_SCAN 请求并通过事件邮件箱接收结果。

我是否错过了某个内容、或者无法从该模块获取我需要的内容? 我是否需要访问 wl1837mod 固件才能实现我所需的功能?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 WiLink8上,我不相信有办法实现这一点。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    如果我处于 NDA 状态、您认为我可以访问固件源吗? 它用于商业目的。 因此、我将能够为我们的应用实施该部件。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derreck:
    我们不提供对固件源代码的访问。 抱歉。

    谢谢
    Saurabh