This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:支持 PPP over Serial

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728106/cc3200-support-the-ppp-over-serial

器件型号:CC3200

您好!

             据我所知、CC3220 (如 CC3200)不支持 NDK、因为它也有自己的
       NWP 中的 TCP/IP 堆栈。 是否可以通过3G 调制解调器的串行线路组织 PPP 交换
       (需要支持具有 MD5 + IPCP + IP 的 LCP + PAP/CHAP)、具有内置协议栈的 CC3220?
       如果可能、哪一版本的 R/S/SF 更适合此用途?

         如果 CC3220堆栈也不包含 PPP、那么是否可以将 CC3200替换为另一个
       类似的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200和 CC3220之间没有差异。 您需要自己实施 PPP 支持。 使用 CC3220可能会使您的工作稍微简单一些、原因是支持原始套接字。 但 PPP+IP 堆栈实施仍由您决定。

    上述链接线程的所有建议对于 CC3220器件仍然有效、包括 Josh 的建议。

    1月