This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Simplelink 驱动器配置

Guru**** 2771105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727703/cc3100mod-simplelink-driver-configuration

器件型号:CC3100MOD

你(们)好

1) 问题

我需要禁用传入的 ping 响应、因此当我的设备收到 ping 请求时、它应忽略它

2) 问题

我需要能够对器件执行 ping 操作、因此当我连接到 AP 时、我需要对某个 IP 地址执行 ping 操作、以查看其是否处于活动状态。 我该怎么做?

3) 问题

在图片(请参阅下面的链接)中、您看到 WiFi 模块发送了大量 MDNS 消息(广播)。 我需要禁用这些广播。 我该怎么做?

4) 问题

我的器件有问题:上电时、连接到 ap、打开 UDP 套接字、传输数据、关闭套接字... 然后再次打开套接字、传输、关闭和所有操作。 没有问题。 不过、当我上电时、连接到 ap、打开 UDP 套接字、发送、关闭、 断开连接,等待,连接,打开插座... 等等 器件不再传输其数据。

您是否有可能导致这种情况的输入? 它仍会发送3个 MDNS 包、但不会发送我的消息...

图像链接:Ibb.co/bGjws9.

https://ibb.co/bGjws9