This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用作客户端时获取当前 RSSI

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727718/cc3220mod-get-current-rssi-when-acting-as-client

器件型号:CC3220MOD

您好!

根据链接线程中提供的解决 方案、我们可以使用 sl_WlanRxStatGet 函数。

但是、这为我们提供了所有 RSSI 值的平均值。 是否有任何方法来获得电流 (实时 ) RSSI 值?

谢谢!

文森特五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    实时 RSSI 的值是什么意思? 您是否希望每个数据包或某些统计的 RSSI? 上面的链接上的代码在两个 API 调用之间提供 RSSI 值。 如果每5秒调用一次代码、则得到该5秒的平均值。

    API sl_WlanRxStatGet ()也可以为您提供直方图。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    还可以。。。 我了解到这将是一个平均值、因为"时间开始"...

    我已经对它进行了测试、它工作正常。

    谢谢!

    文森特五