This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727603/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100

您好!

在"工作站模式"下运行 CC3100模块后的大约4个月内、通信中断、无法再与该模块进行通信。 然后调试器件代码、将模块设置更改为 STA 和 AP 模式、并且在配置过程中未接收到来自模块的错误消息。 处于 STA 模式时、无法连接到配置的网络、发现处于 AP 模式时、该器件未显示在计算机的 Wi-Fi 列表中。 执行了所需的电气测试、但未发现任何问题。

我正在等待您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Evren、

    您是否已尝试换用 CC3100器件? 您是否能够验证是否正在进行任何 SPI 通信?

    亚伦