This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120与 TMS570LC4357兼容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, TMS570LC4357, CC3120BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727495/cc3120-cc3120-compatible-with-tms570lc4357

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43TMS570LC4357

我想将 CC3120BOOST 与 LAUNCHXL2-570LC43搭配使用。 这两个 LaunchPad 器件是否兼容? 是否有适用于 TMS570LC4357的驱动程序? Simplelink SDK 驱动程序仅提及 MSP432兼容性。 如果这些器件不兼容、是否有另一个与 TMS570LC4357兼容的 Simplelink WiFi 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Je米、

    TMS570旨在实现高可靠性。
    不要期望它与 WiFi 的完美结合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    您能详细说明一下吗? 将这两个器件一起使用有什么困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy -
    我找到了此帖子=> e2e.ti.com/.../598670
    应该很有可能在这里执行您想要执行的操作、如果自发布此帖子以来 Chuck 有任何新信息需要添加、我也会通知他。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    不值得详述。
    我想 TMS570团队的支出比 WiFi 支持更重要、CC3xx0团队可能认为需求不够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、
    下面的有效链接:
    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM46:_CC3100_Wi-Fi_Demo