This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:用于中断处理(外部事件)的 GPIO 引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727352/cc3220moda-gpio-pins-for-interrupt-handling-external-event

器件型号:CC3220MODA

您好!

我希望为 CC3220MODASF 分配一个外部中断、例如、我有一个门传感器、它会在关断时将引脚设为高电平。

我对哪些 GPIO 引脚可用作输入中断有一点困惑、这里没有任何相关文档中的信息。 请告诉我可用于输入或输出中断的 GPIO 引脚列表。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通常可以将任何 GPIO 用作中断源。 唤醒源仅限于特定的 I/O。 数据表中提供了相关信息

    亚伦