This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:AP 模式下可连接到 CC3100的最大 STA 数量

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726814/cc3100boost-maximum-number-of-stas-can-connect-to-cc3100-in-ap-mode

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120

大家好、

我在 AP 模式下启动 CC3100器件。 从哪里可以获得有关可以连接到该 AP 的 STA 数量的信息?

谢谢、此致、

Atinkumar Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3100在 AP 模式下仅支持一个客户端。 CC3120器件最多支持四个客户端。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan