This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100 HTTP 客户端支持

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727235/cc3100mod-cc3100-http-client-support

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

你(们)好

目前、我们使用 CC3100MOD 进行开发。

我们使用的 是 TI simplelink cc3100-SDK v1.2.0库。

我们希望添加对"HTTP 客户端"的支持、并通过客户端证书交换 TLS 握手。

但 cc3100-SDK 版本 v1.2.0.library 仅支持"HTTP Server"。

我们找到了 CC3100的 HTTP 客户端支持 wiki 页面(http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_HTTP_Client)。

我们有2个问题。

1.我想知道 cc3100-SDK 的软件版本、其中添加了 HTTP 客户端支持、如果有示例代码可用于移植、我将会知道。

2. CC3100MOD 芯片中运行的软件版本(固件)是否有添加 HTTP 客户端支持的先决条件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 SDK 的实际和受支持版本。

    只需安装 v1.3.0和 Service Pack。

    按照有关 ROM BIOS 升级及其他方面的说明进行操作。

    HTTP_CLIENT 位于此处: