请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 您好!
我的连续性问题已解决、我之前使用 SPI_MODE_BLOCKING、但现在使用 SPI_MODE_CALLACK。 现在、我的问题是、我在从站端 cc3220 Rx 缓冲器中接收的数据大部分时间都是正确的、但有时它会被移位和反向数据、例如:
情况1:已移位数据
RX 的原始数据:0x1514 = 0001 0101 0001 0100
接收到的数据:0x2A28 = 0010 1010 0010 1000
案例2:反向数据
RX 的原始数据:0x1514 = 0001 0101 0001 0100
接收到的数据:0x5141 = 0101 0001 0100 0001
案例3:已移位数据的反向
RX 的原始数据:0x1514 = 0001 0101 0001 0100
接收到的数据:0xA282 = 0101 0010 1000 0010
您能帮我解决这个问题吗?
此致、
Nitin