This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200 2层 PCB 直流/直流误差

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726609/cc3200-2-layer-pcb-dc-dc-error

Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200MOD

你(们)好

我设计了采用3.3V 电源的 cc3200双层板。 但 VDD_ANA3、VDD_DIG1和 DCDC_PA_SW 为1.1V、未检测到 JLINK SW 调试器

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_HW_Debugging_AppNote ,但我认为尝试在两层电路板上使用 CC3200 QFN 是浪费时间的。 CC3200不适用于两层电路板。 如果要使用双层板、应选择 CC3200MOD。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jan

    但是、我在两层设计电路板、这对我来说很重要、两层设计。 我的问题是、是否有人还不能在两层设计它? 该误差的原因是什么?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这个论坛上、我至少有10次要回忆一下带有 CC3200 QFN 的双层电路板。 没有人能够设计两层电路板。 如果您需要使用两层板、则应使用 CC3200MOD。

    例如:
    e2e.ti.com/.../1451045
    e2e.ti.com/.../1765468

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meysam、您好!

    3年前、TI 解释说:
    由于布线较长、导致电容器的 ESR 和电感更高、因此我们无法使直流/直流转换器在2层电路板上工作。

    你不能得到你想要的东西。
    请关闭此帖子。