This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:UNIFLASH 4.4.0.1992未将格式设置为 UniFlash 3.4

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726504/ccs-launchcc3220modasf-uniflash-4-4-0-1992-not-feature-format-as-uniflash-3-4

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

HI 火锅、

我想问 UNIFLASH 4.4.0.1992不将格式设置为 UniFlash 3.4。

因为我需要在刻录图像之前设置格式。

谢谢  

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    CC3220器件通过与 CC3200稍有不同的方式管理 sFlash。 这是因为 CC3220是安全器件。 因此、Uniflash 中的格式命令不可用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hnz、
    那么、还有其他格式吗? 然后再刻录图像。
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 CC3200上、通过 format 命令创建了文件系统。 CC3220是由器件本身从上传的映像创建的文件系统。 由于此原因、格式化命令没有意义、也不可用。

    相关文档:
    www.ti.com/.../swra568.pdf
    www.ti.com/.../swru469b.pdf

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    如果您尝试重置存储的配置文件列表等配置、则可以将仅包含服务接收器的空白映像刷写到器件。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah、

    我会尝试、

    谢谢

    Nguyen