This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:可通过 USB 使用 CC3220实现以太网

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727035/rtos-cc3220-possible-to-user-ethernet-over-usb-with-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在尝试确定 CC3220是否可以支持通过 USB 传输以太网。 我们目前正在寻找 MAX3421E 来提供 USB SPI 接口。 但是、CC3220能否处理 USB 以太网数据包、特别是来自 USB 小工具以太网驱动程序的数据包?

我的概念是 CC3220接收 USB 以太网数据包、并基本上通过 WiFi 接口重新广播 TCP 数据包。

CC3220是否可以实现这一点? 或者、您是否会推荐其他产品?

感谢 您的参与!

Brett