This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHCC3220MODASF:TCP cc3220上的传输接收到 file.txt

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/725012/linux-launchcc3220modasf-transmission-received-file-txt-on-tcp-cc3220

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

我想 在 TCP 套接 字服务器/客户端 cc3220上接收到 file.txt 的传输。

但我找不到示例 供参考?

我能知道  可用的参考示例吗?

谢谢

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    您是否正在尝试将 CC3220上 sl_Recv()调用的结果写入名为 file.txt 的文件? 如果是、我建议使用可在 network_terminal 示例中找到的 TCP 客户端 recv 代码、特别是 socket_cmd.c 中的 TCPClient()、 然后查看此处的安全文件系统 SimpleLink Academy 模块(SLA)、了解如何轻松获取接收到的 TCP 数据并将其写入文件:
    dev.ti.com/.../

    虽然该 SLA 涉及如何利用 SimpleLink 文件系统功能来实现安全性和稳健性,但您只需打开简单文件和编写文件代码,然后将其放入网络终端的 TCPClient()代码即可。

    如果您需要进一步的指导或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    传输接收到 file.txt 是我在 TCP 套接字上进行测试、然后我将传输接收到的 file.wav 或文件、PCM。

    请给我建议如何操作。

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    我不明白你要做什么。 您是尝试向 CC3220发送 file.txt/.wav/.PCM、还是尝试从 CC3220发送数据? 您能不能写下您要完成的程序流程。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我有2块电路板启动 cc3220 modasf、我是说我要通过 TCP 或 UDP 在2块电路板上传输接收到的 file.wav 或 file.pcm 或 file.text。
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    对于文件传输、请查看网络终端示例以了解如何使用 TCP 或 UDP 发送数据、然后查看链接的 SLA 以了解如何在外部闪存上创建/读取/写入文件。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我是底层的、因此我希望将 PC 中的文件放置在 CC3220moasf 上并保存在 CC3220modasf 上、我必须使用 uniflash 来执行此操作。 例如/sys/file.wav
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    正确的方法是、如果要将文件直接从 PC 加载到 CC3220的文件系统、则必须使用 Uniflash。
    当然、您的代码也可以访问文件系统、因此、一旦文件系统中包含您的文件、您就可以打开它、然后按照我之前概述的步骤使用 TCP 或 UDP 将其数据发送到另一个器件。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我明白了。

    感谢您的热情帮助。

    Nguyen