This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:将 CC3220用作 WiFi 监听器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726066/cc3220-use-cc3220-as-a-wifi-sniffer

器件型号:CC3220

我想使用 CC3220查询范围内所有器件的 MAC 地址。 这是可行的吗? 如果是、是否有示例代码可执行此操作?

此外、我还想查看所有 WiFi 数据包的源 IP 地址和目标 IP 地址。 这也是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    第1代器件的收发器模式示例讨论了如何将器件用作监听器。 这与第1代类似、代码可迁移到第2代器件: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Transceiver_Mode

    您还可以在 SDK 中的 network_terminal 示例中查看第2代的收发器模式、并查看 NWP 编程人员指南 :http://www.ti.com/lit/swru455的收发器模式部分

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarah、
    感谢您的回答。 不过、我已经了解过收发器模式、终端控制台的数据输出与我所关注的完全不同。 它不显示 MAC 地址。 您是否知道该数据是否存在、但只是不显示在控制台上? 如果是、我确定可以从数据包中对其进行解码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    第1代示例显示了 MAC 地址。 wiki 页面上有一个部分显示了对原始数据包的解码:

    此致、

    Sarah