请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 你(们)好
如何获得正确的印度时间我配置了印度 NTP 服务器、但每次我获得 UTC 时间而不是印度时间。
SNTP_getTime()和 SNTP_getTimeByAddr ()该 API 仅提及获取 UTC 时间。 否则、我们需要使用代码将 UTC 转换为 IST、差值为5小时30分钟。
如果时间不合适、则意味着我们可以使用外部 RTC (时间对于我们的项目很重要)。
谢谢你
瓦苏