This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:启动时间、将客户端连接到接入点所需的时间、从而增加了最大 客户端数量

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726271/cc3220mod-start-up-time-time-needed-to-connect-clients-to-access-point-increasing-max-number-of-clients

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

团队、

我们正在调查 CC3220MOD/MODA 在电池供电应用中的使用情况、并有几个问题:

CC3220MOD 客户端在加电后连接到 CC3220MOD 接入点的速度有多快(如果处于休眠状态)?

2.如何从默认值增加连接到接入点的最大客户端数4 -是否建议使用任何技巧,例如断开当前客户端的连接并连接新客户端? (以及断开和连接新客户端需要多长时间?)

在我们的应用程序中、最多60个客户端可能希望同时连接到接入点。

3.最大传输延迟(802.11g)是多少?

此外、为了提供更多背景信息:

a)一次只有一个客户端传输大量数据(音频)

b)连接到 AP 的其余客户端将为每个连接的客户端向每个方向发送最多100个字节(在发送数据后、客户端可以在几十秒后断开并重新连接)。 同时、其中一个客户端将音频传输到接入点。

c)接入点将始终供电、客户端将由电池供电。

感谢您的反馈和帮助。

此致、
客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    1.接入点的连接时间取决于许多因素(使用的接入点类型、网络负载、由于 DHCP 导致的网络延迟等)。 在现实世界中、我们可以讨论从休眠唤醒到连接的1.5到2秒。 如果启动时间很重要、则应考虑使用始终保持连接的方案。
    -本文档介绍了 CC3220/CC3120器件 www.ti.com/.../swra502b.pdf 的电源管理
    - CC3220的硬件启动时间(HIB、POR 等)。 第4.14.3章 www.ti.com/.../cc3220 (重要的是时钟稳定缓慢的时间)

    2. CC3220器件在 AP 模式下仅支持4个站。 拥有60个客户将永远不会有任何问题。 您应该为 AP 使用不同的器件。 对于这么多的客户,您应该从信誉良好的制造商(例如 Cisco、Ubiquiti、Mikrotik)选择 AP。 可能可以使用 WiLink 设备(但我认为只有10个客户端)。

    最大吞吐量限制通常来自应用处理器(Cortex-M4)和 NWP (网络处理器)之间的 SPI 连接。 该 SPI 以20MHz 的频率运行。 如果选择 IEEE 802.11/b/g/n、则不太重要、限制来自 SoC 架构本身。
    数据表中规定了应用吞吐量:
    UDP:16Mbps
    -TCP:13 Mbps
    (笑声) 该值适用于理想应用和射频条件。 在现实世界中、我们可以讨论 UDP 为14Mbps、TCP 为11Mbps。 该值用于以最大值发送数据 MTU。 如果您希望发送尺寸更小的数据包、则吞吐量会降低。

    CC3220MOD 是此类应用的理想选择。 使用不同的器件会更好。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jan 提供了非常有用的反馈!