This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:LAUNCHCC3220MODASF 上的 IMETER-BOOST

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724687/cc3220moda-imeter-boost-on-the-launchcc3220modasf

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他部件:IMETER-BOOSTCC3200-LAUNCHXL

您好!
我们是否可以将 IMETER-BOOST 放在 LAUNCHCC3220MODASF 的2x20引脚连接器上?
www.ti.com/.../imeter-boost
www.ti.com/.../launchcc3220modasf

。 "IMETER-CC32xx 二进制文件"是否在 LAUNCHCC3220MODASF 上运行?

我知道 IMETER-BOOST 支持 CC3200-LAUNCHXL,但 LAUNCHCC3220MODASF 如何?

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    有回复吗?

    此致、
    松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    硬件应该兼容、但没有适用于 CC3220器件的软件。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、
    感谢您的回复。

    我认为 LAUNCHCC3220MODASF 的2x20引脚连接器被认为是许多 Booster Pack 的兼容性。
    但2x20引脚接头有点奇怪。

    LAUNCHCC3220MODASF 的2x20引脚连接器是 BOM 中的 Samtec SSW-110-23-F-S。
    如其数据表所示、引脚尺寸为0.79mm x 0.41mm。

    我认为 Booster Pack 没有用于它们的插座(0.79mm x 0.41mm)。
    LAUNCHCC3220MODASF 的2x20引脚必须为0.64mm x 0.64mm、才能连接到 Booster Pack 的插座。

    我们希望我们可以向 LAUNCHCC3220MODASF 中添加这样的 BoosterPack 以使用 seosor 函数。
    www.ti.com/.../boostxl-sensors

    我们如何将 LAUNCHCC3220MODASF 连接到 Booster Pack?

    嗯、没有引脚映射问题、但我认为引脚尺寸是问题。

    此致、
    松崎武。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    IMETER-BOOST 可能不会一直向下按压、但电气连接应该良好。 但同样、CC3220器件没有发布软件、且源代码不可用。 您无法在 CC3220上运行 IMETER-BOOST。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sarah、
    这就是我所期望的。

    无论如何都谢谢。
    松崎武