This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Linux/WL1801MOD

Guru**** 2567105 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/725025/linux-wl1801mod-linux-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 imx28处理器进行工作、我要将 wl1801mod wifi 模块添加到我的板中。 在我的板上、只有 SPI 引脚可用于连接。 我已经对实现和 Linux 驱动程序进行了大量研究。 但 wl1801mod 和主机之间没有如何进行 SPI 引脚连接。 例如:

主机 GPIO = WLAN IRQ (无变化)

主机 GPIO = WLAN_ENABLE (无变化)

主机 SPI MOSI = WLAN_SDIO_DATA_0 (?)

主机 SPI MISO = WLAN_SDIO_DATA_1 (?)

HOST_SPI_CS = WLAN_SDIO_CMD (?)

HOST_CLOCK = WLAN_SDIO_CLOCK

当我检查 wlcore spi.c、io.c 和 main.c 文件时、wlcore 的 spi.c 文件通过 使用 struct platform_device struct device_node 显式调用 SPI 引脚。  但我如何确定主机和 wl1801mod 之间应匹配哪些引脚?

是否有任何有关 wl18xx SPI 连接的文档?   

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wilink8 SPI 引脚与 SDIO 引脚复用。

    请参阅以下 SPI 模式映射:

    WL8

    SPI CS

    SDIO D3

    SPI DI

    SDIO CMD

    SPI 可以

    SDIO D0

    SPI CLK

    SDIO CLK

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eyal Reizer、这对您有很大帮助