This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL18xx BT 断开问题

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/710676/linux-wl18xx-bt-disconnect-issue

Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

大家好、

[描述]

我们通过 BT SPP 传输字符串数据, 然后 BT 将在传输过程中断开连接。

附件是 BT 固件日志文件,我们可以在#16122中找到断开事件日志。

请告诉我问题是什么? 是 WL8还是远程设备?  断开代码"13"是什么意思?

谢谢。

[器件信息]

设备: imx6ul

操作系统:Linux 内核3.3

BT 堆栈:bluez 4.101

wifi:wl1831

BT 固件版本: 18xx_BT_Service_Pack_4.2

e2e.ti.com/.../201807192016.7z

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan、

    转过记录器文件、我可以说:

    请从上电开始发送日志文件-这样我们就可以看到上电序列、并确保一切正常。

    我可以在日志文件中看到三个断开连接:

    第一个-
    遥控器侧断开了连接。

    第二个问题-同样、在加密过程成功通过后发生。

    第三个-与第二个相同。

    您能否添加有关该场景的更多信息?
    是否可以添加监听器日志?

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loewy、

    感谢您的回复。

    在 BT SPP 传输测试期间 ,我们发现蓝牙断开连接的时间大约为4分钟/时间

    请在所附文件中找到新日志来自加电和固件。

    此外,您能否告诉我如何捕获 BT 监听器?

    e2e.ti.com/.../6403.2018723.7z

    e2e.ti.com/.../TIInit_5F00_11.8.32_5F00_4.2_5F00_20180720.bts.7z

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看日志、似乎断开连接是从本地主机发起的。 您使用的是 Bluez 堆栈、对吧? 我建议在 Linux 主机上使用 hcidump 或 BTMon 来获取 btsnoop 日志。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    附件是 hcidump 日志,请给我一些建议

    e2e.ti.com/.../hcidump_5F00_20180725.7z

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有更新吗?

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从日志中可以看到、由于某种原因、本地堆栈(Bluez)正在关闭 RFCOMM 通道、并通过关闭连接在此处关闭。 不是、为什么 Bluez stack 会发布? 是否可以、应用程序终止 SPP/RFCOM 连接?

    2000-01-07 12:58:35.718714 < ACL 数据:处理1个标志0x00 dlen 8.
    L2CAP (d):CID 0x004d len 4 [PSM 3]
    RFCOMM:光盘:CR 0 DLCI 2 pf 1 ilen 0 FCS 0xd9
    2000-01-07 12:58:35.721809 > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5.
    处理1个数据包1.
    2000-01-07 12:58:35.774296> ACL 数据:处理1个标志0x02 dlen 8.
    L2CAP (d):CID 0x0040 len 4 [PSM 3]
    RFCOMM:UA:CR 0 DLCI 2 pf 1 ilen 0 FCS 0xF3
    2000-01-07 12:58:35.774713< ACL 数据:处理1个标志0x00 dlen 8.
    L2CAP (d):CID 0x004d len 4 [PSM 3]
    RFCOMM:光盘:CR 0 DLCI 0 pf 1 ilen 0 FCS 0x9C
    2000-01-07 12:58:35.778052 > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5.
    处理1个数据包1.
    2000-01-07 12:58:35.781855> ACL 数据:处理1个标志0x02 dlen 8.
    L2CAP (d):CID 0x0040 len 4 [PSM 3]
    RFCOMM:UA:CR 0 DLCI 0 pf 1 ilen 0 FCS b6
    2000-01-07 12:58:35.782558 < ACL 数据:处理1个标志0x00 dlen 12.
    L2CAP:Disconn 请求:DCID 0x004d scid 0x0040
    2000-01-07 12:58:35.785651 > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5.
    处理1个数据包1.
    2000-01-07 12:58:35.785671 > ACL data:handle 1 flags 0x02 dlen 12.
    L2CAP:Disconn 请求:DCID 0x0040 scid 0x004d
    2000-01-07 12:58:35.785811< ACL 数据:处理1个标志0x00 dlen 12.
    L2CAP:Disconnr sp:DCID 0x0040 scid 0x004d
    2000-01-07 12:58:35.789299 > HCI 事件:已完成数据包数(0x13) PLEN 5.
    处理1个数据包1.
    2000-01-07 12:58:35.793009> ACL data:handle 1 flags 0x02 dlen 12.
    L2CAP:Disconnr sp:DCID 0x004d scid 0x0040
    2000-01-07 12:58:36.399542 < HCI 命令:写入本地名称(0x03|0x0013) PLEN 248
    名称"GNS-6000002"
    2000-01-07 12:58:36.401466 > HCI 事件:命令完成(0x0E) PLEN 4.
    写入本地名称(0x03|0x0013) ncmd 1
    状态0x00
    2000-01-07 12:58:39.786689 < HCI 命令:断开(0x01|0x0006) PLEN 3.
    处理1原因0x13
    原因:远程用户终止连接
    2000-01-07 12:58:39.787806 > HCI 事件:命令状态(0x0F) PLEN 4.
    断开(0x01|0x0006)状态0x00 ncmd 1
    2000-01-07 12:58:39.792716 > HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4.
    状态0x00 handle 1原因0x16
    原因:本地主机终止连接


    采用(-B、--btssnoop)选项的 hcidump 会提供 btssnoop 日志文件,可以使用 Frontline BT 查看器查看该文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们使用"hcidump -i hci0 -XT -w"捕获日志,并可以在 Wireshark 上打开日志。 如下所示。

     

    我还将此日志文件添加到附件中,您能帮助我查看 日志并给出一些评论吗?

    Thanks.e2e.ti.com/.../hcidump_5F00_20180802.7z

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对这个问题有什么想法?  我们确实需要 TI 的帮助。  

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看日志后,它将显示在所有3个实例中,主机应用程序/Bluez 配置文件(SPP/RFCOMM )已启动断开连接。 控制器本身没有断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hari,

    感谢您的回答。

    我们还捕获了 BT 空气日志、 并检查了日志、下面有一些问题。

    从空气日志分析中、当问题发生时、主机(移动电话)发送并退出监听请求。 在 LMP 层发出 LMP Unsniff req 后、WL8器件具有 ACK、且双方均退出 Sniff 模式。

    在活动模式阶段、WL8器件不输出数据包、手机作为主机、每40个插槽轮询到 WL8器件、但 WL8器件没有响应数据包。

    我们检查手机的 TX 频率以满足规格和预期、手机运行正常、但 WL8器 件不响应数据包并导致断开连接。

    您能帮我分析一下并提出一些想法吗?

    请在以下链接中找到 bt log 和 BT 分析器软件。

    下载完毕后,请安装7z 文件中包含的“BluetoothAnalyzer”软件,然后打开“BluetoothAnalyzer ”上的“1621.BTT”日志文件以查看蓝牙无线日志。

    谢谢。

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Ellisys 嗅探器日志中提供您看到问题的时间吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您可以将项目筛选器设置为"L2CAP"、然后您将找到断开连接事件。

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 L2CAP 断开连接可能是由于上层配置文件断开连接而导致的通道断开连接、例如 SDP 发现通道断开连接之后。 L2CAP 是主机驻留堆栈、由于您使用的是 BlueZ、因此从该堆栈启动这些断开连接...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    在我们将固件升级到 服务包4.3之后,我们在 hcidump 日志中得到了连接超时事件。

    您对此有什么意见吗?

    e2e.ti.com/.../hcidump_5F00_20180906.log

    郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、从这些日志中、似乎有超时。 您是否可以利用 FW 日志进一步分析?

    谢谢