主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 Publish/Subscribe 推送样片 Amazon FreeRTOS IoT 示例。 我已成功通过 Composer 进行编译并准备好运行该应用。
注意:我最初尝试使用提供的 TI 物联网插件示例应用、但该解决方案存在编译问题。
现在我已经完成了编译、我尝试运行示例应用程序、但在调试中运行失败、并出现以下错误:
--
CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件以了解相关说明。 (仿真包8.0.27.9)
--
我尝试通过 Composer 使用测试连接并得到此错误。
我尝试可能通过 UniFlash 更新固件。 我在 Mac OSX 上安装了它、在尝试连接时出现以下错误。
到目前为止、我已经非常接近获得此项以将东西推向器件、但在连接到该器件时遇到了困难。 我使用的是 Mac、但似乎即使通过 UniFlash 也无法连接。
是否需要升级固件? 如果是、我需要从哪里下载 bin 或 service pack 文件。
我们刚刚购买了器件、包装盒的密封日期为2017年3月16日