您好!
我们在 Jacinto6平台上运行 Android Oreo。
在控制台中、当我们在 wpa_cli 中执行'p2p_slisten'时、其他 WiFi 设备会发现 J6
但是、在启动连接时、我们不会在 wpa_cli 终端中接收任何 P2P 事件。
以下是我们从 wpa_cli 获取的日志
jacinto6evm:/# wpa_cli
wpa_cli v2.7-devel-8.0.0
版权所有(c) 2004-2017、Jouni Malinen 和贡献者
本软件可根据 BSD 许可条款分发。
有关更多详细信息,请参见 README。
使用接口"wlan0"
交互模式
> P2P_Listen
好的
>[540.633892] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):p2p-wlan0-1:链路未就绪
[540.814140] wlcore:关闭
[540.838866] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):p2p-wlan0-1:链路就绪
[556.023904] wlcore:关闭
>[578.900914] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):p2p-wlan0-2:链路未就绪
3>CTRL-EVENT-SCAN-results
<3>wps-ap-可用
>[579.616579] p2p-wlan0-2:使用02:52:7d:62:AB:B1进行身份验证
[579.625558] p2p-wlan0-2:将验证发送到02:52:7d:62:AB:B1 (请尝试1/3)
[579.723844] p2p-wlan0-2:已通过身份验证
[579.733527] p2p-wlan0-2:与02:52:7d:62:AB:B1关联(请尝试1/3)
[579.833823] p2p-wlan0-2:来自02:52:7d:62:AB:B1的 RX 等效值(capab=0x431 STATUS=0 AID = 1)
[579.850100] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):p2p-wlan0-2:链路就绪
[579.857159] p2p-wlan0-2:已关联
[580.514871] p2p-wlan0-2:从02:52:7d:62:AB:B1身份验证(原因:3=DEAUTH_LEASING)
[580.549274] p2p-wlan0-2:使用02:52:7d:62:AB:B1进行身份验证
[580.560391] p2p-wlan0-2:将验证发送到02:52:7d:62:AB:B1 (请尝试1/3)
[580.663971] p2p-wlan0-2:已通过身份验证
[580.673730] p2p-wlan0-2:与02:52:7d:62:AB:B1关联(请尝试1/3)
[580.773891] p2p-wlan0-2:来自02:52:7d:62:AB:B1的 RX 等效值(capab=0x431 status=0 AID = 2)
[580.791627] p2p-wlan0-2:已关联
[580.89669] wlcore:关联已完成。
在 wpa_cli 中是否有任何方法可以获取 P2P 事件?
请帮助我们解决此问题。
此致
耶拉普