This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:清除客户端 DNS 缓存

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712661/cc3220-clear-client-dns-cache

器件型号:CC3220

您好!

我发现有时我的 DNS 查找解析为不再有效的 IP 地址。 这似乎是我唯一可以"重置"我的 DNS 查找以使其解析为正确地址的方法、就是重新刷写我的器件。 我想知道是否有方法通过编程方式清除我的 DNS 缓存?

我用于解析域名的函数为:

SL_NetAppDnsGetHostByName

谢谢!

最棒的

Akbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akbar、

    您为 DNS 服务器和 DNS 客户端超时配置了什么?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    下面是配置 DNS 服务器的代码:

    SlNetCfgIpV4DnsClientArgs_t DNS_OPT;
    DNS_OPT.DnsSecondServerAddr = sl_IPVAL_VAL (8、8、8);;

    sl_NetCfgSet (sl_netcfg_IPv4_DNS_CLIENT、0、sizeof (SlNetCfgIpV4DnsClientArgs_t)、(unsigned char *)&DNS_OPT);

    我实际上没有设置 DNS 客户端超时、因此我想这是任何超时。

    最棒的

    Akbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akbar、

    我们的设备不应缓存 DNS 结果。 有关服务工作原理的说明、请参阅我们网络处理器编程器指南的第5.6节-
    http://www.ti.com/lit/swru455

    此致、
    本·M