This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3220:Linux 驱动程序的 lookinf

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/710878/linux-cc3220-lookinf-for-drivers-for-linux

器件型号:CC3220

工具/软件:Linux

你(们)好

我的客户正在使用 CC3220开始新的开发、他正在寻找该器件的 Linux 驱动程序...

我们是否有现成的东西或我可以为客户提供的一些资源?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您是否正在寻找通用 Linux 驱动程序? 我认为我们没有任何可用的资源、但我相信一些 Sitara 人员正在考虑为我们的器件制造驱动器。 我可以在下周初查看详细信息和状态。

    您能否稍微描述一下使用案例、以便我们了解申请的动机?


    谢谢、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们希望通过 web/wi-fi 嵌入设备的远程控制。
    由于 Linux 是操作系统、访问 CC3220的驱动程序将不胜感激。

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    通常、这是我们的 WiLink 器件的用例类型。
    www.ti.com/.../wilink-combo-solutions.html

    它们是否有理由不适合该应用?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    由于我一段时间内没有听到您的反馈、我将假定此问题可以解决。 如果您对此主题有其他疑问、请随时再次在此处发布、如果此主题已锁定、请打开新主题。

    此致、
    本·M