This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:RTOS/SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706967/rtos-simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-rtos-simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CC3120BOOST 与  MSP-EXP432E401Y 搭配使用。 与这个组合一起使用的示例代码是通过安装"simplelink_sdk_wi_pini_1_60_00_07"获得的"Ethnet_wi_tcp_echo_MSP_EXP432E401Y_tirtos_cSS"。 在文件'ethernet_tcp_handler.c'中、我尝试使用 BSD 作为打开以太网原始套接字  

服务器=套接字(AF_RAWETH、SOCK_RAWETH、0);

这会给我提供错误、因为"AF_RAWETH 未定义"和  "OCK_RAWETH 未定义"。

我的查询是:

1)"${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432E4_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/bsd "和"${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432E4_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/ndk/inc "  

添加了示例的包含选项。 为什么这两个符号未定义?

2) 2)应该怎么做才能使我的代码使用 BSD 套接字调用'stocket'为以太网原始套接字构建?

3) 3)我是否使用正确的方法打开用于以太网的 Raw 套接字? 如果没有、如何打开以太网侧的原始套接字?

谢谢、

Vaishali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    按照以下论坛帖子中的要求、您能否解释您使用的 API: e2e.ti.com/.../2605690

    以下是 MSP432E4 SDK v2.20文件"./source/ti/net/bsd/sys/socket.h 中支持的选项。

    不支持您使用的定义。 您能否尝试使用支持的定义?

    #define SOCK_STREAM
    #define SOCK_DGRAM
    #define SOCK_RAW
    #define AF_UNSPEC
    #define AF_iNet
    #define AF_inet6
    #define AF_RF
    #define AF_PACKET

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishali、

    有几个关于此主题的论坛帖子。 我将关闭此帖子、因为我相信以下帖子提供了详细的答案、可以回答此问题。 如果您认为以下帖子未回答您的问题、您可以通过回复此帖子来打开此帖子。

    e2e.ti.com/.../705579

    谢谢、
    SAI