This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:适用于 CC3220MODA 的低成本温度传感解决方案

Guru**** 2390720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, TMP75, LMT85, TMP235, LMT84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/709329/rtos-cc3220moda-cheap-temperature-sensing-solution-for-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: TMP75LMT85TMP235LMT84

工具/软件:TI-RTOS

团队

我正在尝试使用 CC3220MODA 及其 ADC 引脚读取温度(整个系统)、并需要帮助确定最便宜的解决方案和组件最少的解决方案(基于 NTC 热敏电阻或 IC)。

我已经看过 CC3220 Launchpad 中使用的 LaunchPad、但对于我的需求来说、它似乎有点昂贵、并且使用了 I2C (可能是因为精度更高)。

我对精度不是很担心、因为我只需要了解系统是否过热(特定阈值)并对其做出响应。  

感谢您的支持。

此致、

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    首先、您需要确定自己的需求、然后根据这一要求、您应该选择合适的解决方案。 在选择合适的解决方案之前、需要回答几个问题:
    -温度范围-重要
    -预期精度-重要
    -传感器安装在何处(在 PCB 上,在电缆探针上;用于电缆探针的 IPX)-重要
    -预期的解决方案
    -响应时间
    长期稳定性

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    请在下面找到我的需求。

    -温度范围-30°C ~ 90°C
    -预期精度-不是主要问题、因为我正在尝试确定它是否超过阈值。
    -传感器安装位置(在 PCB 上、在电缆探针上;IPX 用于电缆探针)-安装在 PCB 上
    -预期分辨率-每°C 10或20mV (不是很担心上述精度)
    -响应时间-每秒或更长时间
    长期稳定性,至少应具有10年的可靠性。

    我只想知道我的电路板是否过热(即它是否超过80°C)

    此致、
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    因此最适合一些低成本数字传感器。 使用模拟传感器、您需要在制造过程中进行校准、这将花费更多的成本。 此外、您还需要在 CC3220中使用 ADC、这是我个人不喜欢的。

    市场上有许多类似的传感器。 甚至 TI 的产品系列中也有一些低成本传感器- www.ti.com/.../products.html

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan
    您能否分享您对使用 ADC 的反馈(专业)? 它是否确实会导致生产中出现问题?

    从 TI 传感器列表中可以看到、TMP75似乎是合理的。 从哪里可以获得 TMP75的驱动程序?

    此致、
    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    根据模拟 RTD 电路的设计、可能需要在此传感器的制造过程中进行校准。 在本主题中、您对传感器精度的期望非常重要。

    TMP75看起来像一款适合您的用途的传感器。 我不知道该传感器的驱动程序/示例代码。 但根据数据表、从传感器读取值看起来很容易。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan:
    精度不是我的目的的重要因素、而是我正在寻找具有长期可靠性的更便宜的解决方案。 我的目的是确定我的 MCU (CC3220)过热是否超过可接受的限值(高于80°C)、如果发生这种情况、我将关闭系统以避免损坏。 读数误差10%不应成为主要问题、因为我通常的工作温度低于50°C
    查看 TI 产品、我还可以找到基于模拟 IC 的传感器、该传感器在-40°C 至150 C 的温度范围内具有更高的精度(与热敏电阻不同) 它们似乎也要便宜得多。 TI 的 TMP235和 LMT85就是少数几个示例
    您认为这些传感器在制造过程中需要单独校准吗?

    此致、
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    我对这款芯片没有任何经验。 在我的设计中、我将高精度数字温度计或 Pt1000与16/24位外部 ADC 配合使用。

    但是、这两个芯片似乎都可以用于您的目的、因此不需要在制造过程中进行校准。 但请注意、CC3220中的 ADC 只能在0至1.4V 的电压范围内工作。 超过1.8V 会损坏 ADC 输入。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我选择 LMT84是因为其输出低于1.5V。 我希望这可以直接连接到 CC3220 ADC 引脚。 我还将添加1.5K 串联电阻(LMT84针对容性负载建议)、因为我们将0.1uF 缓冲电容器用于 ADC。

    此致
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    好的、它看起来是合理的解决方案。

    1月