This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:[WL1831][HFP][iphone8 ios11.2.2]收入呼叫铃声不同、第一次铃声音量太小。 另一个问题。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708217/wl1831mod-wl1831-hfp-iphone8-ios11-2-2-the-income-call-ringtones-are-different-the-first-time-ringtone-volume-is-too-small-another-question

器件型号:WL1831MOD

现象:

ipphon8 ios11.2.2,第一个呼叫太小(此时必须听到才能听到最大音量),呼叫后切断模式,挂断呼叫方。 第二个呼叫的音量将更大。

K256 SW4.9.6 + iphone8 ios11.2.2可以重现此现象。 重新出现的概率为100%。

预期现象:来电铃声音量是一致的,不是太小。

分析:

1.蓝牙芯片输入:"certation" iPhone 6C4D7303166E_TO_BUick 907065DAA1DD 是相同大小的空气数据、第一个呼叫和第二个呼叫的空气数据和音频大小。

2.蓝牙芯片输出:btChip_To_audioDsp、音频模块将记录数据直接写入文件生成、第一个呼叫音频振幅显然太小(0.005)、音频数据需要耳机听到;第二个呼叫振幅为0.05。

更多信息
1. 如果不应答呼叫,来电铃声音量将始终很小。

2.应答呼叫后,下一次来电铃声音量将正常(大于#1)。  

3.如果删除 iphone 并再次配对, 来电铃声音量将始终保持较小。

结论:

蓝牙芯片问题暂时受到怀疑。

有关更多附件、请参阅以下链接:

e2e.ti.com/.../2504018

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 日志表示 WL18xx 固件按预期工作。 正如我在之前的回复中建议的那样、WL18xx 以 PCM 格式输出数字数据、由于蓝牙控制器、因此不可能出现此类问题(低容量)。 请将调试集中在 WL18xx 之后的音频数据路径上(WL18xx PCM 接口和扬声器之间)。
    [jfq]我的问题是 TI 芯片输入 PCM 正常、但 TI 芯片输出 PCM 变得很小、如何解释?
    "请将调试集中在 WL18xx 之后的音频数据路径上(WL18xx PCM 接口和扬声器之间)。" 不好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们在上一个主题中的讨论。

    [引用 user5297619"[jfq]我的问题是 TI 芯片输入 PCM 正常、但 TI 芯片输出 PCM 变得很小、如何解释?[/quot]

    我理解您所描述的现象。   

    [引用 user5297619"][jfq]"请将调试集中在 WL18xx 之后的音频数据路径上(WL18xx PCM 接口和扬声器之间)。" 不好的建议。[/quot]

    根据我们的分析、WL18xxQ 按预期工作。 请注意、 类似的问题不会由 BT 控制器侧的一些错误引起。 这可能是由 PCM 接口上的某些差异引起的。 例如、如果对等音频编解码器/处理器使用一个位偏移来解释 WL18xxQ 之外的 PCM、则音量将显示为较低。 或者、数据可以通过无线方式以较低的音量发送。  

    如前所述、您需要首先关注 PCM 接口、并使用逻辑分析仪分析 PCM 流、以查看使用逻辑分析仪捕获的 PCM 数据是否与另一端在音频编解码器/处理器上观察到的数据相匹配 这将帮助您确定问题是否在 PCM 配置中。

    如果问题与 PCM 接口无关、请将 PCM 数据(由逻辑分析仪捕获)与可通过无线解码 SCO/eSCO 数据的 BT 监听器捕获进行比较。 将这两者进行比较将帮助您确定 SCO/eSCO 数据是否通过无线方式正确发送。

    现在、清楚地定义了这些步骤、我希望您能够进行相关分析来解决这个问题。  

    此致、

    VIHang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果对等音频编解码器/处理器使用一个位偏移来解释 WL18xxQ 之外的 PCM、则音量将显示为较低。 或者、  

    [jfq] WL18xxQ 的输出是数字信号、您是否有一些理论文章来支持您的猜测:"  具有一位偏移的对等音频编解码器/处理器、音量看起来会更低"。 否则、我们会认为 WL18XXQ 的输出错误、不是由 PCM 接口上的差异引起的。

    通过  无线方式发送的数据可能具有较低的音量。  

    [jfq] BT 监听器捕获 显示 WL18xxQ 的输入正常、但 PCM 数据(由 IMAX CPU 捕获)显示 WL18xxQ 的输出非常小。

    如前所述、您需要首先关注 PCM 接口、并使用逻辑分析仪分析 PCM 流、以查看使用逻辑分析仪捕获的 PCM 数据是否与另一端在音频编解码器/处理器上观察到的数据相匹配 这将帮助您确定问题是否在 PCM 配置中。

    [jfq]我们认为 PCM 数据(由 Imax CPU 捕获)正常。  如果"使用逻辑分析仪分析 PCM 流"、您是否有任何现场支持或其他支持来执行此操作?

    如果问题与 PCM 接口无关、请将 PCM 数据(由逻辑分析仪捕获)与可通过无线解码 SCO/eSCO 数据的 BT 监听器捕获进行比较。 将这两者进行比较将帮助您确定 SCO/eSCO 数据是否通过无线方式正确发送。

    [jfq]这一工作已经完成。 请参阅之前的链接附件。

    e2e.ti.com/.../2504018

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5297619:

    [引用 user5297619"][jfq] WL18xxQ 的输出是数字信号、您是否有一些理论文章来支持您的猜测"  具有一位偏移的对等音频编解码器/处理器、音量会更低"。

    这不是猜测。 这就是像 PCM/I2S 这样的串行通信的工作方式。 有关详细信息、请参阅 PCM 接口规格和文档。

    [引用 user5297619"][jfq] BT 监听器捕获 显示 WL18xxQ 的输入正常、但 PCM 数据(由 IMAX CPU 捕获)显示 WL18xxQ 的输出非常小。

    好的。

    [引用 user5297619"][jfq]我们认为 PCM 数据(由 IMAX CPU 捕获)正常。  [/报价]

    认为某件事不是问题、WL18xx 是问题的根源还不够。 您是否有任何证据支持您的索赔?  

    user5297619 说:
    您是否有任何现场支持或其他支持来实现此目的?

    请联系您当地的 TI 代表进行此操作。  

    此致、

    Vihang