This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:2类许可变更请求

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712686/cc3220mod-class-2-permissive-change-request

器件型号:CC3220MOD

您好!

我来这里是为了要求获得有关第2类允许性变更的适当信息、并点击 了 FCC Transfer of ID/IC Multiple Listing Authorization Request Form

processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Radio_Certifications

我想进行2类允许性更改、测试机构需要原理图、工作原理和方框图。  奇怪的是、提交后、我进入了一个页面、说我的信息已收到。  但是,它从未要求我做任何事情。  我是否正确这么做?  测试机构希望在2周内开始这项工作、因此我们希望能够快速开始这项工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parksy1、

    是的、没错。 让我检查一下它并返回给您。  

    此致、

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    对此进行了任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请填写以下内容、因为我们似乎对上述链接有疑问。 完成后,您可以通过电子邮件将电子邮件发送到表单上的电子邮件。

    e2e.ti.com/.../SLWF_5F00_Cert_5F00_Form_5F00_081717.pdf

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我会把它发送给您。  您能不能在转弯时做得比2周好?  我已经丢失了1个工作日等待表格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不应该是问题。 请尽快将其取出。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨晚将其发送到表格上的地址。  我想现在应该在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、服务器会将其重新启动。 该电子邮件是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送至 rizwan.murji@ti.com