This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:cc3220

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713047/ccs-cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 cc3220s-launchxl。 我下载了 cc32xx SDK、有一个名为 Series_wifi 的演示。我按照本演示中自述文件的说明操作。但当我通过 UART 输入正确的 ATcmd 时、它会回复"\\<error:process command、-2050"、即使我以 正确的格式输入 AT+ start、它也会回复错误按摩。我不知道如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    您是通过串行终端还是从其他设备输入命令? 您能否调试应用并查看发送命令时 CC3220端的命令缓冲区是什么样的? 请在此处分享调查结果、并在可能的情况下分享输入内容的屏幕截图。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuping、

    我一段时间没有听到您的反馈、因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、您可以在此处发布后续消息、或者打开一个新线程(如果此线程已锁定)。

    谢谢、
    本·M