This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:通过 WiFi 进行音频流式传输

Guru**** 2584085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713816/cc3220sf-launchxl-audio-streaming-over-wifi

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好。 我们正在努力打造一款可穿戴设备、该设备可以录制音频并通过 WiFi 进行流式传输。 我了解 了 SimpleLinkTm CC3220-OV788 音频/视频 流示例,但此类平台对于我们的应用来说非常庞大。  

因此、我们希望通过前置放大器电路将电动麦克风连接到 ADC、从而简化设计。 将 ADC 样本保存到 wav 文件中、然后通过 WiFi 进行流式传输。

我们已经在 Arduino 上完成了此操作、并希望在 CC3220MODASF 上复制此操作。 我已经完成了与 CC3220 ADC 的麦克风接口、并且能够接收具有相应电压电平的模拟数据。  

有人能指导我们完成剩余的部分吗? 我们是否可以遵循任何示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitul、

    如果您希望通过套接字将数据流添加到另一个联网设备、我建议您查看网络终端应用程序源、了解有关如何设置 UDP 或 TCP 套接字连接的示例。 SDK 中没有发布的这种类型的流使用案例的完整示例。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我将查看网络终端示例。  

    您能指导我们如何处理将 ADC 信号转换为 wav 文件的任何库、指令集或任何示例、并在发送或某些其他用例之前将其保存、 在这里、我们可以使用 SDK 的音频流示例中所示的临时缓冲器直接对其进行流式传输、而无需保存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitul、

    要将音频另存为 wav 文件、您需要将从 ADC (PCM)接收到的音频转换为 LPCM。 然后、您需要创建能够将这个音频封装为.wav 格式的库。  

    根据您的用例、我建议您查看是否可以从我们的器件发送原始 PCM 数据、而在另一端执行任何音频格式转换。

    此致、


    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincet、

    感谢您的指导。

    将研究这项建议并将予以恢复。