This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 上8.9.0.0.79版的固件更新

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713792/wl1801mod-the-firmware-update-of-version-8-9-0-0-79-on-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

在 GITORIOUS 上更新了最新的固件版本8.9.0.0.79。
git.ti.com/.../master

您能告诉我8.9.0.0.78和8.9.0.0.79之间的差异吗?
此外、如果有任何版本说明、请告诉我文件的位置。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    8.9.0.0.79还没有发布说明、因为它还不是官方服务包的一部分。
    除了8.9.0.0.78、它还提供了一个小修复程序、解决了一些被错误检测为 KRA (密钥重放攻击)并被固件丢弃的有效数据包。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eyal-San、您好!

    感谢你的答复。
    我可以理解。

    此致、
    Nomo