请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 您好!
我正在实施需要 HTTP 密钥引脚的安全模型。 从一开始、https 客户端模块似乎不支持用于密钥引脚排列(公钥引脚)的 HTTP 响应标头。 我使用的是 Simplelink 版本2.10.0.04。 我有以下2个与此相关的问题
1) 1)如果 支持 HTTP 密钥分级响应报头解析、您能否提供与该报头对应的#define 名称(HttpClient_HFIELD_RES_xxxxxxx)?
2) 2)在哪里可以找到对应于 httpclient.h 中各种#define 的实际 HTTP 头名称?
感谢您的帮助、谢谢!