This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:射频布线长度

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/712919/cc3220mod-rf-trace-length

器件型号:CC3220MOD

CC3220MOD 上的射频跟踪有多长时间?  从 MCU 引脚到模块焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    遗憾的是、我们无法披露有关模块内部 PCB 布局的任何信息。

    您提出要求的原因是什么? 请告诉我是否可以为其他任何事情提供帮助。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试计算在射频迹线的阻抗控制上工作的难度。 如果我可以将总长度保持在低于波长/10的水平、那么也许我可以指定电路板内部进行"阻抗观察"、而不是进行全面的"阻抗控制"、以便他们测量和调整该观察。 我不明白为什么不能共享该长度。 射频布线长度完全没有专有的东西。 我不要求设计文件、只是 ECAD 的一个简单测量。 我想我只需撕下一个模块、然后自己测量它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    很抱歉、但再说一次、我无法分享模块内部的任何内容。

    BR、