This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 +以太网

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120, CC3120BOOST, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/714018/cc3200-cc3200-ethernet

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3120BOOSTMSP-EXP432E401Y

您能评论一下在 CC3200上启用以太网所需的芯片组吗?

CC3200是否能够处理以太网堆栈、客户是否只需添加 PHY?

我已经看到一些使用 CC3X00 + TM4C1294的建议?  这是实现它的最佳方法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory!

    由于存储器限制、我不建议在 CC3200上运行以太网堆栈。 这样做会显著减少(或超过) CC3200上可用于其他应用的内存容量、从而使 Wi-Fi 和以太网一起运行变得困难或不可能。

    采用 CC31xx 和支持以太网的其他主机的解决方案会更好、因为 Wi-Fi 堆栈(网络堆栈、TLS/SSL、MAC 和 PHY)嵌入在 CC31xx 的 ROM 中、主机只需支持较小的 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序即可对其进行控制。

    我建议您查看 MSP432E4 + CC3120。 我们在器件的可用 SDK 中提供了此类用例的简单示例。 要查看它、请下载以下内容:

    1. SimpleLink MSP432E4以太网 MCU SDK
    2. SimpleLink Wi-Fi CC3120 SDK 插件

    进入 Wi-Fi 插件安装并查看 examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\demos\ethernet_wifi tcp_echo\README.html 以获得示例的简短概述。 该示例可与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 和 CC3120BOOST BoosterPack 一起运行。

    此致、

    本·M