This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220天线 SMA 连接器安装

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/708718/cc3220-cc3220-antenna-sma-connector-mounting

器件型号:CC3220

我们使用 SMA 连接器将 CC3220连接到外部天线。  外壳为金属、因此我们需要一个外部偶极鞭状天线。  问题在于 SMA 连接器外壳可提供非常低的阻抗直流接地路径、这是我不喜欢的。  我能否在 SMA 连接器的外壳(接地)和 PCB 接地之间插入10pF 以实现隔离、或者这会降低天线性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    2.4GHz 没有直流组件、因此您不必在射频路径中使用直流块。 如果您担心射频中的直流路径、则可以在射频迹线上添加10pF 的串联电容。 使用10pF 时、您不应对射频产生太大的影响、但我会使用网络分析器对测量结果进行双重检查、或使用射频仿真工具对测量结果进行仿真(我使用 ADS)、以确保您仍然具有50欧姆的匹配。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我在射频路径中不需要直流块、而是在接地(返回路径)中、或者这是您的意思吗? 我的问题是、如果客户断开电池的热端子并意外接触金属机箱、金属机箱会通过 SMA 插孔的外壳提供直流返回路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以、但最好使用隔离式 SMA 连接器。 射频人员喜欢良好的实心接地。 您的天线是否需要接地平面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    如果您的客户触摸接地平面的带电导线、则在任何情况下都可能发生不良情况。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是问题所在、他希望没有接地平面、即接地外壳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    它是1/4波偶极配置。  看起来同轴电缆穿过套管、然后屏蔽层端接至。  套筒为1/4波长、而与之隔离的同轴电缆的非屏蔽部分粘在套筒上的波长为1/4波长。  因此、我假设该配置不需要接地。

    它看起来非常像这样。

    martybugs.net/.../ducky_element.jpg

    遗憾的是、它们不会制造许多隔离式连接器。  我唯一的其他蛮力选择是塑料肩垫圈。  10pF 电容器如果能正常工作、将是一个非常好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们不能访问 PCB 的接地平面、但可以访问金属外壳、由于 SMA 连接器的外壳、金属外壳具有到接地平面的直流路径。 我想在 SMA 的外壳和接地层之间放置一个直流阻断电容器。 我只是不知道这是否会影响天线性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、我认为这不会影响天线性能、但这更多是天线匹配问题、您可能需要对此进行仿真以确保。 您还可以为该电容设置一个配置、如果它确实起作用、您可以移除电容并放置一个零欧姆电阻器、或者优化电容值以不影响射频性能。