This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:为 mDNS 调用 NetAppStop

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713601/cc3220-calling-netappstop-for-mdns

器件型号:CC3220

您好!

我正在尝试通过调用 sl_NetAppStop (sl_NetApp_MDNS_ID)来禁用 mDNS 服务;

默认情况下是 sys persistent、因此如果我重复调用它、即使它已关闭、它是否会导致闪存命中?

无法检查是否已启用??

谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    调用 sl_NetAppStop()时,系统应检查服务是否实际启用。 如果未启用服务、则不会对闪存进行写入以更新持久性配置、该函数应返回错误。

    此致、
    本·M