工具/软件:Linux
根据上述链接、我正在使用此设置
对于(BG1)&、wl18xx.phy.spare0=0x80
对于(BG2)、wl18xx.phy.spare0=0x00
在这种情况下,我能够在 BG1中实现2.4GHz 支持,将其作为主天线(主天线),但无法使用5GHz。 在构建 wl18xx.conf.bin 时、是否需要指定其他配置设置以在 BG1中启用5GHz? 。 请指定 我需要用于5GHz 支持的设置。
希望获得更好的指导
此致
曼诺伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
根据上述链接、我正在使用此设置
对于(BG1)&、wl18xx.phy.spare0=0x80
对于(BG2)、wl18xx.phy.spare0=0x00
在这种情况下,我能够在 BG1中实现2.4GHz 支持,将其作为主天线(主天线),但无法使用5GHz。 在构建 wl18xx.conf.bin 时、是否需要指定其他配置设置以在 BG1中启用5GHz? 。 请指定 我需要用于5GHz 支持的设置。
希望获得更好的指导
此致
曼诺伊
您好、Eyal
感谢你的帮助
NumberOfAssembledAnt5 = 02
HIGHBAND_COMPONENT_TYPE = 0A
ini 文件中的这一正确值解决了我在 BG1天线中的5GHz 问题。但在执行 iperf 测试后、我可以看到 BG1和 BG2之间的性能差异很大、结果就是这些
天线 服务器 客户端
BG2 TCP 板 PC 71.4 Mbits/sec 857 MB
BG2 TCP PC 板 92.0兆位/秒 1.07 GB
BG1 TCP 板 PC 58.9兆位/秒 707兆字节
BG1 TCP PC 板 11.9兆位/秒 142兆字节
BG2 UDP 板 PC 76.9 Mbits/sec 915 MB
BG2 UDP PC 板 79.0 Mbits/sec 941 MB
BG1 UDP 板 PC 65.0兆位/秒 774 MB
BG1 UDP PC 板 22.0 Mbits/sec 264 MB
是否需要进行其他更改才能获得最佳结果?
此致
曼诺伊