This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:OTA 无法从 AWS S3存储桶下载

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/713615/rtos-launchcc3220modasf-ota-not-able-to-download-from-aws-s3-bucket

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已向 TI OTA 库添加了自定义 CDN。

其理念是从 S3存储库中下载固件。 虽然"正常" URL (例如来自 HTTP 服务器的 URL 或来自下拉框的直接下载链接)工作良好、但 OTA 库无法从 S3链接下载。

然后、我接收到"OTA_RUN:下载时出错、CdnClient_RecvSkipHdr Status=0

服务器和 URI 解析正确。 我似乎返回了0字节。 我还检查了 S3链路是否为公共链路且工作正常。

有人有想法吗?

最棒的

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这是一个已知问题。

    请参阅以下主题中的讨论并修复:

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、现在就可以使用了!